This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:SCL/SDA 引脚内部电路

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228431/bq76942-scl-sda-pin-internal-circuit

器件型号:BQ76942

我想仔细检查内部电路。

当 SCL 或 SDA 被下拉至接地时、客户表示到内部接地有将近150Ω Ω 的等效电阻。

因为这将影响3.3V 上拉电阻和串联电阻的选择、进而影响低压电平和成功通信。

但等效图仅显示了 MOSFET、是否存在串联电阻器?

如果不存在、为什么内部电路显示等效的150欧姆阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    该电阻似乎正确、原因是内部下拉 FET 的 Rdson。 由于引用的图表是经过简化的图表、它将不是内部组件的准确表示。 您可以参阅部分 7.6数字 I/O  更改了数据表中的"Vol "。

    此致!  

    -Luis Torres