This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:在 VR IR ISENSE 引脚上具有变化的输出电流控制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226811/ucc256404-output-current-control-with-variation-on-vr-ir-isense-pins

器件型号:UCC256404

您好:

是否可以通过改变附加评估套件图3中的 R14或通过分流数字电位器改变 VR 节点电压来控制 LLC 级的输出负载电流?

我们将非常感谢在此问题上提供的任何帮助

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好:

    如果更改 R14、这意味着电流限制点已更改、它与控制无关。 如果需要恒流控制、则应进行反馈控制更改、请帮助参阅的设计  

    www.ti.com/.../PMP40766

     如果可以让我们知道您的最终设计目标、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好:

    目标是

    - 通过 LED 电流进行直流调光控制的紧凑型高效 GaN LED 驱动器。

    - PFC 跨线路和负载-所以没有三端双向交流。

    -输出功率通常为20W 到120W 到 LED 灯串。  

    我们有 PFC 拓扑和远程直流控制、正在寻找合适的应用位置。 根据您的回复、我们必须研究次级侧。

    非常感谢您对这些功能的 IC 提出任何建议。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    您要寻找的 LLC 谐振频率是多少?

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta:

    它不是固定的。 考虑到总体系统目标、任何合适的 frq 都可以实现。

    Thnx 的提示回复!

    非常感谢

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     建议将 Ucc25640x 用于仅高达300kHz 的谐振频率。  

    因此、对于这样的频率范围、您无需使用 GaN 器件。

    这就是我问您目标频率的原因。

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    又是 Thnx。

    关闭帖子

    R