This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:LED 驱动器未按预期工作

Guru**** 2500565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228774/lm3404-led-driver-not-working-as-expected

器件型号:LM3404

你(们)好!

下面的电路已在显微镜照明器产品系列中使用多年。 它工作正常、直到我们最近更换了它正在驱动的 LED。 原始 LED 的(正向压降) Vf = 7.6v、新 LED 的 Vf = 3.2V。 控制 DIM 引脚的调光器电路(未在下面显示)是一个40kHz 的 PWM 信号、并且与两个 LED 一起工作正常。

通过示波器可以看出、稳压器在低强度/低 DIM 占空比下工作正常、但随着 PWM 占空比的增加、当占空比达到~ 50%时、LM3404输出保持在0v 驱动。 也就是说、输出提供~400kHz 的驱动、直至进入 PWM 周期的一半(25usec)、即使 DIM 引脚看到100%占空比时也是如此。

理论上,这个电路应该没有问题驱动范围的 Vf ,我不知道为什么它停止正常工作与较低的 Vf。 请告诉我,如果你有任何想法,让我尝试。

谢谢!

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    • 您是说即使调光输入占空比>50%、输出 PWM 占空比也保持在50%吗?
      Unknown 说:
      通过使用示波器、我可以看到调节器在低强度/低调光占空比下运行良好、 但随着 PWM 占空比的增加、当占空比达到~ 50%时、LM3404输出保持为0v 驱动。 也就是说、输出提供~400kHz 的驱动、直到 PWM 周期的一半(25usec)、即使 DIM 引脚看到100%的占空比也是如此。[/报价]
    • 您是否有任何可以与我分享的示波器捕获信息?

    此致、

    周老师