This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:48V 输入至5V/5A 的效率曲线

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226069/lm76005-48vin-to-5v-5a-efficiency-curve

器件型号:LM76005

大家好、  

您能帮助在自动模式/400kHz 条件下提供48Vin 至5Vout/5A 效率曲线,比如下面的采集功能吗? 谢谢!

我曾尝试使用 Webench 对其进行仿真、但曲线结果似乎显示在强制 PWM 模式中、而不是在自动模式中。 在低于0.5A 的负载下、效率远低于24V/12V、即使我在 webench 中使用24Vin、但结果仍然远低于产品说明书提供的值、因此我认为 Webench 只能模拟强制 PWM 模式。

 

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们手头没有48V 数据。 我将在几天后拿到 EVM 并获得结果。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rahil:

    当然、有了数据后、请及时告知我、非常感谢您的提前支持。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请参阅下图。 数据已在 LM76005EVM 上获取

    对数标度:

    线性标度:

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    罗杰! 非常感谢您对这一需求的亲切和及时的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    客户正在设计一个项目、PCB 位于 塑料外壳内。

    使用我们的  LM76005 48VIN/5V/4.5A 温度进行热仿真。 将高于100C。

    我们是否有更高效率的解决方案?   48V 输入/5V/4.5A、IC 顶部的温度需要低于95甚至90度将会更加正常。

    当前 竞争产品将是 Vishay SiC467。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    客户是否愿意使用控制器?  

    此致、

    Rahil