This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:2节电池

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228074/bq77905-2s-battery

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ7718

1.我们有2芯主电池保护器产品吗?

2. BQ77905是否可以用于2节电池情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    我们推荐的以下产品确实可以支持2芯配置、但不会包含 BQ77905的大部分特性。  

    BQ7718 -用于提供过压保护的可堆叠二级保护器

    BQ2945x -过压次级保护器

     BQ77905无法支持2芯串联电池、因为它用于3-5芯串联应用。

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要主保护器、而不是辅助保护器。

    那么 OTP/OCD/SCD/OT 保护措施。

    您推荐的器件是次级保护器。

    那么、我们没有2s 主要保护解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    没错、我们的团队意识到了这一点、正努力通过未来的解决方案来强化我们的产品组合。 请继续关注 TI.com、了解新产品何时发布。

    此致!  

    -Luis T.