This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:具有两个输出电压的 LLC?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228744/ucc256402-llc-with-two-output-voltages

器件型号:UCC256402

如果您需要两个电源轨、可以使用 LLC 拓扑吗?

我需要12V @ 5A 和52V @ 2A。 我想使用同一个(单个)变压器生成这些变压器。  

LLC 拓扑是否适合这种情况?

我只读的所有应用手册和 LLC 文章都有单个输出电压。

我计划使用二极管为52V 电源供电、例如采用桥接配置、因此只需要一个单绕组(非中心抽头)。  

12V 电源将采用中间抽头、并使用 SR。

是否有任何有关如何实现反馈环路的建议?