请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256402 如果您需要两个电源轨、可以使用 LLC 拓扑吗?
我需要12V @ 5A 和52V @ 2A。 我想使用同一个(单个)变压器生成这些变压器。
LLC 拓扑是否适合这种情况?
我只读的所有应用手册和 LLC 文章都有单个输出电压。
我计划使用二极管为52V 电源供电、例如采用桥接配置、因此只需要一个单绕组(非中心抽头)。
12V 电源将采用中间抽头、并使用 SR。
是否有任何有关如何实现反馈环路的建议?