This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:IMON 的零点精度

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228023/tps1663-zero-point-accuracy-of-imon

器件型号:TPS1663

您好、TI!

我计划在即将推出的设计中使用 TPS1663。  您是否有关于 IMON 输出零点精度的任何数据?

数据表指定了一些增益精度约为+/-8%的值、但没有提到失调电压。  能够检测真正的"零"电流对于此应用非常重要。  在流过器件的电流为零时、您是否有关于 IMON 输出电流范围的任何数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    我没有这些数据。 让我检查一下并回来。 您能否分享有关您的应用的更多详细信息?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal,

    感谢您的观看。  我们正在对当前产品进行设计修订-以太网交换机还为用于工业控制的各个端口(不同于 POE、单独的电线)供电。  这是一种非常坚固的设计、满足(大部分) DO-160G 要求。  我们为终端用户提供有关所提供给每个端口的电流的遥测数据、但这种准确度并不重要。  关键在于能够检测传感器断开连接-电流降至零、这就是我对零点精度感兴趣的原因。  一些传感器使用几安培的电流、而其他传感器仅使用几十或几百毫安的电流。  如果零点精度小于几毫安、我们必须在分流器上使用外部感应、我更倾向于避免这种情况。

    再次感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您提供详细信息。 遗憾的是、我们没有空载 VIMON 的数据、因为我们没有测试和表征 IMON 空载。 但在无负载的情况下肯定会有一些电压。

    此致

    Kunal Goel