This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:汇流条上负电压

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228164/bq79616-q1-negative-voltage-on-busbar

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79718-Q1

大家好、  

只是想要检查 Busbar 的检测电压。  

下面的中有-600mV 至+800mV 的范围。  

由于有 BBP 和 BBN 引脚、因此它将使用主16位 ADC 且有效值为15位。  然后使用下面的公式  30.52uV/LSB*2^15bit = 1V,然后它可以感应高达+/-1V 的电压。   

哪个是母线电压范围?  

BTW、 BQ79718的电压感应范围如何?   在数据表中、 Vbusbar = VCB–VVC、 CB 和 VC 引脚具有1.3V 至5V 的范围、然后汇流条电压范围是 +/-(5-1.3)=+/-3.7V 范围、对吗?

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    您对 BQ79616-Q1汇流条电压范围的理解是正确的。 对于 BQ79718-Q1 BB 电压范围、也准确无误、但电芯和 BB 的合并电压需要处于 CB ADC 的可测量范围内。  

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:  

    感谢您的答复。  

    我对 BQ79616-Q1范围的哪一个是正确的有点困惑。 -600mV 至+800mV、对吧?  

    关于 BQ79718的 CB ADC 范围、您能否提供更多详细信息? 在母线测量会话中、我仅在 VC 范围中看到以下内容。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    是-正确的范围是-600mV 至+800mV。 CB ADC 与 VC ADC 相同、因此二者的规格均适用。

    此致、

    朱莉娅·路易斯