This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:24V I2C 开漏扩展器

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA, TPIC2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227738/tpl7407la-i2c-open-drain-expander-at-24v

主题中讨论的其他器件:TPL7407LATPIC2810

您好!

我正在寻找一种通过 I2C 控制的器件、该器件将提供十六个开漏 MOSFET 输出、其中我可以通过电阻器将小电流灌入输出 MOSFET (30uA)。 电阻器由恒流源供电、但电压为24V。 因此、我将采用24V ->高侧恒流源->电阻器->扩展器的开漏输出。

我找到了多种器件、但它们似乎都具有较低的最大输出电压。 TLP9202看上去很接近、但实际上是 SPI。 TPL7407LA 看起来像它由 I2C 控制并具有四个地址位、这样电路板上就有足够的8位器件。 所以、我认为完美的器件应该是由 I2C 控制的16位 TPL7407LA。

我曾研究过 LED 驱动器、但它们似乎内置了恒流驱动器、这对于此应用而言并不好。 我怀疑是否有只能打开和关闭的 LED 驱动器、那将是太棒了。

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我们没有像您在我们的低侧开关产品系列中描述的那样的解决方案。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    曾在寻找节省 PCB 空间的替代方法、并再次谷歌了 ULN2803 FET 等效产品、然后遇到有人提到 TPIC2810的讨论。

    这看起来几乎正是我需要的。 好的、我需要一个 I2C 多路复用器、但这会带来轻微的不便。

    我在这里缺少什么吗? 你为什么没有提到这一点?

    谢谢! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    遗憾的是、我无法为 TPIC2810提供出色的支持 、因为它不是负载开关/PMUX 产品系列的一部分、但很高兴听到该产品对您的系统非常有用! 如果您对这款器件还有任何疑问、请在 e2e 主题中输入相关器件型号来与相关业务部门联系、这样将为您提供有关此器件的更准确的支持。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复。

    我会说一件事(尝试一些建设性的批评)-我怀疑你会说这不是你的职权范围的一部分-但你的网站是绝对垃圾的寻找部分。  我曾试图通过 LED 驱动器寻找类似这样的东西、但没有出现任何结果。 我找到它只是因为论坛上有人提到它。


    我认为有两点:

    1.我知道你有一个隐藏旧零件的算法,试图迫使人们设计新零件,我认为这是一个可怕的想法。
    2.您的参数搜索(一旦您有了修正点1,因为如果您仍然隐藏较旧的器件,那么更好的参数搜索就不起作用)需要大修。

    再次感谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    感谢您的建设性批评。  

    明白找到合适的器件可能让我们感到很沮丧、因此我们希望客户能够尽可能轻松地找到适合他们系统的器件。

    此致、  

    伊丽莎白