This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3040:在 OR-ing 中配合二极管使用 REF30或 REF33、用于超低功耗应用

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: REF35
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228097/ref3040-use-ref30-or-ref33-in-or-ing-with-diode-for-vref-in-ultra-low-power-apllication

器件型号:REF3040
主题中讨论的其他器件:REF35

您好!

我正在实施一种应用、该应用要求在断电时仅使用电池电源运行 MCU (预期功耗约为25 μ A)。 此请求是使用非常小的电池、因此我希望能够消除 REF30/REF33的消耗、以降低电池消耗。
为此、我想使用正常电源为 REF 供电、并使用两个二极管将5V_MCU 备用电压降低到参考值以下(在示例中为4.096V)。
遗憾的是、我无法在0V 时为 VREF 供电、原因在于 MCU 必须使 VDDA 等于 VCC (至少100mV)并且 VREFH 不低于2.5V (在示例中为)。 将 VREF 驱动为0V 可能会损坏 MCU。
当 MCU 处于超睡眠模式时、我无需进行模拟测量。 当然、我不想将二极管与 REF 串联、这会导致基准电压精度不佳成为无用。

话虽如此、REF 可以在二极管中工作还是与二极管一起工作?  是否仍会有静态电流?

下面是一个方框图、让您了解实现情况:

谢谢你

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    我们实际上拥有一个新产品系列 REF35、它具有650nA 的超低功耗。 这实际上可能会为您提供一个简单得多的实现 请看一下:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref35.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    当然、该组件可以解决问题。
    不过、我仍然想知道是否可以使用二极管实现 ReFS 的输出缓冲器或吗?
    谢谢你
    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有测试此配置及其对 REF 器件稳定性的影响。 在这里、使用 REF35会是更好的选择。 谢谢。