主题中讨论的其他器件:REF35
您好!
我正在实施一种应用、该应用要求在断电时仅使用电池电源运行 MCU (预期功耗约为25 μ A)。 此请求是使用非常小的电池、因此我希望能够消除 REF30/REF33的消耗、以降低电池消耗。
为此、我想使用正常电源为 REF 供电、并使用两个二极管将5V_MCU 备用电压降低到参考值以下(在示例中为4.096V)。
遗憾的是、我无法在0V 时为 VREF 供电、原因在于 MCU 必须使 VDDA 等于 VCC (至少100mV)并且 VREFH 不低于2.5V (在示例中为)。 将 VREF 驱动为0V 可能会损坏 MCU。
当 MCU 处于超睡眠模式时、我无需进行模拟测量。 当然、我不想将二极管与 REF 串联、这会导致基准电压精度不佳成为无用。
话虽如此、REF 可以在二极管中工作还是与二极管一起工作? 是否仍会有静态电流?
下面是一个方框图、让您了解实现情况:
谢谢你
马可