请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143A-Q1 尊敬的
我在调试过程中发现、规格中的 SW 信号如下所示:
在我自己的电路中、信号就像这样、我想请问原因是什么吗? 输入:24V、输出:13.7V 负载电流:10A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
我在调试过程中发现、规格中的 SW 信号如下所示:
在我自己的电路中、信号就像这样、我想请问原因是什么吗? 输入:24V、输出:13.7V 负载电流:10A