This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM 故障

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228473/bq25798evm-malfunction

您好!

 

我的销售订单号: T04143516.

 

当我将 EVM 板连接到12V 电源为电池充电时、存在持续的未知噪声( 功率电感器沸腾的声音 )从一开始。

没有电池时、噪音会变大。

 

当我将12V/6W 太阳能电池板连接到输入端时、电池连接的输出电压不会变为0V、而是当我断开电池时、

出现16.4V 的输出电压并出现噪声。

如果我重新连接电池、噪音会消失、但如果我再次断开电池、噪音会再次出现。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    您的输入源的输出电流能力如何?  可以从 EVM GUI 提供状态和故障寄存器(或所有寄存器)的屏幕截图?  您能否提供 VBUS、SW1、SW2和 SYS 的示波器快照、已经过放大以查看 SW1和 SW2上的一些开关脉冲?

    此致、

    Jeff