This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:数据表中的 tramp 值错误

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228575/tps628502-q1-tramp-value-mistake-in-datasheet

器件型号:TPS628502-Q1

您好、专家:

我想向您确认 TPS62850x-Q1数据表中的 tramp 值是多少、在下面的两张图片中、描述是相同的、但值不同、 我想知道有什么区别、我应该参考哪个值、因为我需要进行计算以确保压摆率能够满足客户的需求。 非常感谢!

Br、

道彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    您可以考虑第一行、 现在所有器件都有内部1ms 软启动计时器。

    谢谢。

    Farheen