This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:关于重启时间

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28180EVM-573
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227404/ucc28180-about-restart-time

器件型号:UCC28180

你好。

我将使用 UCC28180设计电源系统。

我想知道在输入电压瞬时停止测试中自动重启的时间。

 VCC  电压 固定  15.0V

 

我附上了一个计算表。

 e2e.ti.com/.../UCC28180_5F00_design-sheet.xls

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoshiro-San:

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    在瞬时停止期间、UCC28180未使用该 IS 实现欠压/欠压功能、必须在外部实现。  

    e2e.ti.com/.../EPGI-Discrete-brownout-function-of-UCC28180-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、计算在我看来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的回答。

    由于输出电压在输入电压下降时会因过流保护而停止、因此我认为欠压输入/输出功能不是必需的、但这很危险吗?

    进行该过流保护运动后、是否有方法可以识别输入电压重启和输出电压重启之间的时间滞后?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomohiro-San:

    谢谢你的答复。

    通常情况下、一个测量输入电压的控制器在高压输入下降至低于设定电平时就会进入欠压状态。
    在欠压时、软启动电容会放电、一旦重新施加输入电压、软启动电容便会再次开始充电。
    这会导致栅极驱动脉冲宽度逐渐增大。  但对于 UCC28180、如果高压输入下降、栅极驱动达到最大占空比、因为输入电压未被监控、而且所有 UCC28180都看到 VOUT 处于低电平。
    一旦输入电压恢复在线(意味着在您开启时)、由于 PFC 的环路响应缓慢、转换器将进入过压状态。这可能会在施加重负载阶跃时损坏 MOSFET。 因此最好有一个欠压检测电路。

    在另一个查询中、输入启动和输出高电平之间的时间由软启动电容器决定。 在这种情况下、VCOMP_P 引脚上的电容器(与 Rvcomp 和 Cvcomp 并联)将实际充当伪软启动电容器并决定这次的时间。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的回答。

     

    我添加了欠压输入/输出功能。

    是否有关于软启动时间的计算公式?

    VCOMP 引脚的 RC 时间常数是否正确?

     

    (摘自 UCC28180勘误表和 UCC28180EVM-573)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomohiro-San:

    我认为您的计算是正确的。 下面是 EVM 板启动的屏幕截图。

    因此、就上面的波形而言、软启动时间 dt = C (dv/i = 5.17uF x (4.25-2)/40uA = 290ms、大致与图中所示一致。 2V 是 Vsense 引脚的值。 该值比较粗略、但可以调整电容器以获得所需的 SS、而不影响正常运行期间的带宽。

    此致、

    哈里什