This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:如何触发 MCU 手动控制热复位?

Guru**** 2390895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227663/lp87745-q1-how-to-trigger-a-mcu-manually-control-warm-reset

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745

大家好、

客户将 LP87745用于雷达应用。 RSTOUT 连接到 SOC nRESET 引脚。

快速问题:如何通过 RSTOUT 配置 LP87745以生成热复位、从而复位 SOC?

这里可以使用哪个寄存器?

谢谢。

此致。

卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    由于芬兰的国庆节、设备专家目前不在办公室。 请等待回复延迟。

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望通过 SPI 配置 PMIC 寄存器、让它生成 nRESET 信号以复位整个 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    它可以通过数据表中显示的 MCU 命令来完成。  

    因此、写入以下寄存器将生成热复位。  

    此致、

    Ishtiaque Panhwar