This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503-Q1:有关 Fsw 和开关节点波形的问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228483/tps628503-q1-questions-on-fsw-and-switching-node-waveform

器件型号:TPS628503-Q1

大家好、

  1. 如何在 SW 节点上测量 Fsw?  
  2.  FSW 容差是否包括展频? 在启用展频的情况下测量的 Fsw 似乎超过下述最小值/最大值。 这是预期结果吗?  
  3. 是否有任何方法可以将电压降至尖峰以下?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PY song:

    测量 SW 节点的正确方法是使用如下所示的探头:

    这有助于避免大型接地环路。

    此外、关于布局、最佳实践是使用较小的 SW 节点平面、同时远离敏感的反馈信号路径。

    后续应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf)对此进行了详细说明。

    "FSW 容差是否包括扩频? 在启用展频的情况下测量的 Fsw 似乎超过下述最小值/最大值。 这是预期结果吗?  "

    如果连接到 Vin、由于扩频、必须包含高达280kHz 的变化。