This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:零点 fz 的频率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228360/lmr62014-frequency-for-the-zero-fz

器件型号:LMR62014

您好、专家!

你好。

我使用 LMR62014、我使用数据表中为零点(FZ) 6kHz 推荐的频率计算 CF (前馈电容器)、并在 PSPICE 上对其进行了仿真、响应出现波动。  

我将零点的频率改为13.8KHZ 并重新计算了 CF (前馈电容器)、而且系统在仿真中运行良好、但我不知道为什么。  

您能帮助我理解这一情况吗?

注:

-输入电压为5V  

-输出电压为6V  

-需要的电流介于0.6和1.4之间

计算出的-R1为53.3k 欧姆

-cf (虽然 fz 为6kHz)接近510pF

-cf (虽然 FZ 为13.8kHZ)约为220pF

请找到220pf (A.1和 A.2)和510pf (B.1和 B.2)电容器的附图。  






请告知

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Josel、您好!

    以下是 供您参考的定性解释:

    1. 在数据表中有一个典型的应用电路、其中的 CF = 220pF 且顶部反馈电阻器= 117K、可将5V 转换为12V。 这种配置应具有稳定的输出电压。
    2. 根据一般规则、在这种情况下、前馈零点应接近交叉频率。
    3. 在您的应用中、顶部反馈电阻器更改为 53.3k 欧姆以将 Vout 调节为6V。 现在占空比 D 将更小、直流增益将更高、最后、与数据表中具有12V 输出电压的电路相比、交叉频率将更大。
    4. 如果您使 CF 较大以使零点在6kHz 保持不变、则零点将小于交叉频率、这可能会使相位裕度不够大、最终导致 Vout 不稳定。
    5. 解决方案是相应地增加零点。 正如您观察到的、Cf 为220pF、而 零为13.8KHz、Vout 是稳定的。

    要批准此项、您可以帮助进行一个实验:根据您对不稳定的输出电压条件(CF=510pF)的仿真、将输出电容从10uF 改为22uF 或44uF、输出电压应该是稳定的。  

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致