请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74722-Q1 您好!
我正在尝试仿真 ISO 7637-2脉冲1。
如果我认为负载约为20A、为什么 Vin 会出现波动。
如果我获取大约50mA 的负载、则 Vin 没有波动。
这个问题背后的原因是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试仿真 ISO 7637-2脉冲1。
如果我认为负载约为20A、为什么 Vin 会出现波动。
如果我获取大约50mA 的负载、则 Vin 没有波动。
这个问题背后的原因是什么。