This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74722-Q1:PSpice 仿真

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227726/lm74722-q1-pspice-simulation

器件型号:LM74722-Q1

您好!

我正在尝试仿真 ISO 7637-2脉冲1。

如果我认为负载约为20A、为什么 Vin 会出现波动。

如果我获取大约50mA 的负载、则 Vin 没有波动。

这个问题背后的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    您能否分享您正在 仿真的电路的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我认为 TI 提供的模型、我唯一更改的是电流为20A (13.5V)、输入为 ISO 7637-2脉冲1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

     分享原理图快照或在此分享模型文件、以便我查阅。