This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:替代其他解决方案

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228068/lm9061-q1-solution-to-replace-other

器件型号:LM9061-Q1

尊敬的先生:

我计划使用 LM9061-Q1 IC 进行反极性保护。 该 IC 适合反极性保护或任何其他 IC?

我们的要求:

电压:400V DC  

电流:7.5A

功率:3千瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    欢迎使用 E2E!

    遗憾的是、我们没有支持400V 的解决方案。 您的意思是40V 还是400V? 最终产品是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    400V 直流电。 我们正在制造400V 和7.5A 输入电源反极性保护产品。