This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:无法获得稳定输出以及 IC 关断问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302EVM-716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226862/tps54302-unable-to-get-stable-output-and-issues-with-ic-shut-off

器件型号:TPS54302

您好!

我想将 TPS54302DDCR 用于具有以下布局和组件的24V 至5V/500mA 降压电源。 负载大约为100mA 时、我似乎会出现输出电压干扰、其中电压在100us 后1-2V 下降、超过250mA IC 进入某种 PWM/关断模式、在这种模式下、我可以看到电压脉冲在500mV 到~2V 之间。 布局有什么问题吗? 谢谢

C1 = 10uF X7R

C2 = 0.1uF X7R

C3 =0.1uF X7R

C4 = 10 μ F X7R

C5 = 22uF X7R

C6 = 75pF X7R

R1 = 50R 1%

R2 = 75k 1%

R3 = 10K 1%

R4 = 510K 1%

R5 = 100k 1%

L1 = 10uH CDRH4D28NP-100NC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到你的 sch,你能帮助捕捉一些波形进行分析吗?

    布局不是很好、您可以参阅此 EVM 布局.e2e.ti.com/.../6597874D.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是一名设计专家、因此如果您能指出我分享的布局有什么问题、将会非常有帮助。

    我已经将电源迹线保持得尽可能宽、整个底层是接地平面、反馈/升压间隙尽可能宽。

    原理图

    这是其在无负载情况下的外观

    负载为250mA 时出现故障

    在400mA 时关断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    1. VIN 布线(引脚3)

      1) 1) Vin 布线不够大

      2)闭环过大

    2. SW  (针脚2)

     1) Pls 保持 SW 布线在物理上尽可能短和宽、以最大限度地减少辐射发射。

    3.GND (引脚3)

      1) GND 走线应尽可能宽以减少走线阻抗

    4.FB (引脚4)

      1) FB 的走线应尽可能小、以避免噪声耦合

      2) FB 节点(R2、R3连接点)应尽可能靠近 FB 引脚。

      3)电压反馈环路应放置在远离高压开关布线的位置、并且宜具有接地屏蔽。

      4) 4) Vout 检测点应接近 Vout 电容。

    5. EN (引脚5)

      1) EN 布线不太重要、无需大型布线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、非常有帮助。 我将进行建议的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    我进行了建议的更改、但仍然保持引脚1上的接地通过一个带有实心铜填充物的大通孔。 此变化已经改进了响应、我不再看到转换器在高负载(500mA)时进入关断状态、但我仍然可以看到输出电压下降到0V 并再次回升的周期性干扰。 我已经玩过最高到 CDRH74NP-100 (10uH、1.84A、~50mΩ Ω DCR)的电感器选择。

    有什么想法我应该在哪里解决这个问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      周期性干扰期间发生了什么?  

    如果可以得到一个 EVM 来替换我们电路板上的当前布局/设计,检查 EVM 是否有问题? 还是仍然可以重复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    测试设置使用 Agilent U8002A (250mA 恒流负载)提供最大24V 1A 的电压(CV/CC)。 发生干扰时、我可以看到输入电流尖峰并下降。 我已在输入端附近添加了一个额外的330uF 电容器、并在输出端添加了一个330uF 电容器、以在尖峰处平稳输出。

    您是否注意到布局中明显有任何错误?  我可以考虑从 TI 购买 TPS54302EVM-716、当地供应商无库存。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    Young 会检查它,然后尽快反馈你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    坦率地说、此布局仍然不好、建议获取一个 EVM 进行检查。

    此外、还可以更好地同时捕获 Vin+SW+Vout+indcutor 电流以进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    我想我解决了这个问题、布局没有大的变化。 我将电感器更改为 CDRH104-100NC、并增加了一个额外的22uF 输入旁路和一个额外的22uF 输出滤波电容器。

    我不确定最初是什么问题、但到目前为止、2个测试板没有出现毛刺。 我使设计保持原样、因为它允许我在底部具有一个实心接地层、并且在750mA 负载下、输出噪声/纹波很低、小于100mV。

    谢谢