This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:IR LED 驱动器不工作

Guru**** 1993015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223121/lm3429-ir-led-driver-not-working

器件型号:LM3429

大家好!  

我是 电子 设计领域的知名人士。 我尝试用 LM3429设计 IR LED 驱动电路。 我 参考了 示例  8.2.2降压/升压应用- 6 LED  S 为1A    

设备未打开。 在这个参考中, 阴极没有连接到接地的地方。 这是这个问题的原因。  e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_pix_5F00_illuminator-stanley-Final-copy_5F00_2023_2D00_05_2D00_04.pdf    

你能帮我吗…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay,  

    我们的中国专家将于本周休假。  请预计响应会延迟。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    是否有任何电气模块用于此,我将尝试在 LTslice 上进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速查看原理图、RT/CT 连接不正确。 RT 应连接到引脚4而不是 GND。 请更正并重新测试。 如果仍无法正常工作、请附上测试波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这是我犯的一个愚蠢的错误。 我已经纠正了 它。 我在电路的某个部分感到困惑、其中有 LED 阴极
    通过 Rsns 电阻器连接到 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路实际上是升压电路。 Vo = Vin + VLED > Vin;LED 电流从 D1到 LED 流向 Rsns 到 Vin。 用于感测 LED 电流的电阻值;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoguang1、我更正了电路的 RT 部分。 LED 仍然没有亮起。  

    1)我必须将4.7 uF 作为一个 CO 放置、但在设计上却是6.8 uF。 我是否必须放置精确的6.8uF 电容器并进行测试。  

    2)在引脚上、nDIM 电压为3.26。  是否应该用 PWM 信号进行测试?

    更新了原理图。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_pix_5F00_illuminator-stanley-Final-copy-debug_5F00_2023_2D00_05_2D00_08.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助捕获波形吗?

    VIN/RCT/nDIM/COMP/VCC/OVP/栅极/开关节点

    如果可能、还请捕获 L1电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我可能需要更多时间、我们内部没有实验室设置。 "我不会骗你的。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的