This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:CSS 软启动时间检查

Guru**** 2536890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228037/tps23523-css-soft-start-time-check

器件型号:TPS23523

大家好、

我是 FAE Jayden。 需要向您确认的两个问题。 谢谢。

  1. SS 引脚是否有内部 CSS? 我的意思是、如果不将 CSS 连接到 SS 引脚、最短软启动时间是多少? 谢谢。
  2. 能否更改1K 电阻器以调节软启动时间?

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    Css 的最小值必须为1nF、否则器件无法通电。 启动压摆率由 I (GATE、SRS、START)/CSS 定义。 1 kΩ 电阻用作去耦电阻。 它不控制压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    明白了。 谢谢。

    BRS

    Jayden