This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:查询最大输出直流电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228064/mc33063a-query-on-maximum-output-dc-current

部件号:MC33063A

您好!

MC33063A IC 的最大直流输出电流 Iout (max)是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    没有固定的数字。

    下面是一个粗略的估计:

    输入侧的峰值电感器电流限制为1.5A。
    考虑到效率和一定的裕度、该峰值电流相当于输入侧大约1A 的平均电流。

    然后、输出侧的平均(DC)电流取决于输入输出电压比:Iin * uin = Iout * Uout。
    例如、如果输入电压加倍、您可以在输出上消耗大约1/2 A DC 的电流。

    此致
    哈利