This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164-Q1

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227634/lm5164-q1-lm5164-q1

器件型号:LM5164-Q1

早上好。

我们有一个+12 SM 稳压器设计(几乎是基准电路的一个副本)。 这对于温度很有效、但输出电压受输入电压的影响。 原理图为:

e2e.ti.com/.../Pos-12V-supply.pdf

此电路加载了一个40R 电阻器。 输出电压如下所示、温度为22摄氏度

e2e.ti.com/.../Output-voltages.pdf

您能否告诉我这是预期情况、还是存在问题

此致

罗杰·杰弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    这种行为看起来很正常。 您可以参阅数据表第8.2.3节中的曲线15、其中显示对于固定负载、随着输入电压的增加、调节目标也会增加。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。

    是否有类似的控制器具有较小的 Vo 效应

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    否、这取决于您选择的电感器和开关频率。 您可以尝试使用更大的电感器来获得更低的纹波。

    此致、

    理查德