This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225600/lmr14050-q1

器件型号:LMR14050-Q1

您好!

我们已使用此器件为其中一种汽车应用设计电源。

您能回顾一下我们的原理图吗?

此致、

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:  

    是的、我们可以查看您的原理图。 当前所附的原理图是什么? 我似乎无法找到他们。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我现在正在连接它。

    因为我们的项目是高度机密的汽车产品、不能给大家寄完整的原理图、我只挂了功率部分。

    此致、

    Arjun Udayakumar

    .e2e.ti.com/.../power_5F00_sch_5F00_reva_5F00_11may2023.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:  

    感谢您提供原理图。 我们的主题专家目前不在办公室、我们将在明天结束前提供回复。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    谢谢。

    期待您的 答复

    此致、

    Arjun Udayakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我可以更新吗?

    此致、

    Arjun Udayakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    我们的主题专家回到办公室、我刚刚联系了他、他应该很快就会回答您的问题。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    原理图一般看起来没有问题、但我想留下一些意见。

    我认为软启动电容的470pF 可能具有过短的启动时间。 您可以尝试一下、但我通常会四处找点东西  

    我想您可能会尝试在输出端为一个小型高频滤波电容器添加一个占位符、以便更快地响应、但这由您决定。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    应该使用什么值来代替470pF。 我在您的回复中看不到任何值

    另外、您是否对您提到的"小高频滤波电容器"有任何建议。 只是价值就足够了。

    此致、

    Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    抱歉、我想写一些大约10-20nF 的内容。

    高频滤波电容器可以类似于1uF。

    此致、

    理查德