This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:TPS7A47是否会对36V–和> 1.4V/短路情况具有额外的过热保护?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226524/tps7a47-q1-will-tps7a47-has-additional-thermal-protection-against-36v--1-4v-short-scenario

器件型号:TPS7A47-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

您好!

当 VIN = 36V、VOUT = 1.4V 且 IOUT 短路时、TPS7A47的输出将短路。 因此、Pass FET 上的功耗将大约为36* 1.26=45W。 热关断能否及时保护器件? 我了解了一些 LDO、当 Pass FET 的功率耗散过大时、会造成损坏、因为当 TSD 进行进进出出时、FET 的内部 FET 的最高温度可能会累积温度、最终、FET 会进入热雪崩击穿。 TPS7A47是否具有所谓的折返电流限制?

绿色线以下是 FET 的最高温度。 黑线是热感应温度。 感谢你的帮助。

a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您的耐心、我们知道这个问题、一旦我们的指定工程师能够从设计人员那里获得具体的答案、我们就会及时与您联系、再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    此器件具有砖墙式电流限制保护、如下所述:  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/ldo-current-limit

    为什么该器件短路?

    如果 FET 上的功率耗散过大、热关断将保护器件。 瞬时短路可能会损坏器件、因此可以在热关断时长时间使用。  

    本应用手册的第9页说明了该器件可能会开启和关闭振荡以保护其自身: https://www.ti.com/lit/eb/slyy151a/slyy151a.pdf

    此应用手册介绍了如何计算热性能以及如何增加封装尺寸以适应大功率耗散: https://www.ti.com/lit/an/slva118a/slva118a.pdf

    更新的热指标: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的回复。 我对  TPS7A47如何在高 VIN/短路情况下自我保护感兴趣。 您能解释更多吗?

    a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    在高 Vin 场景中、一旦器件上的功率耗散 过高、LDO 将关闭输出以冷却器件。 器件冷却后、LDO 将开启并再次开始调节。 但是、如果 VIN 从不下降、输出将继续通过热关断振荡-在该阶段长期使用将损坏器件。  

    在简短的  情况下、结果更不可预测。 器件可能有机会在造成器件损坏之前自行关断、但根据超出绝对最大值的程度、器件可能会永久损坏。  

    此致!

    Juliette.