This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Walkie Talkie 的电池管理电路

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224193/battery-management-circuit-for-walkie-talkie

主题中讨论的其他器件:BQ25155

大家好!

我正在尝试为对讲机模块设计电池管理电路。 我们将使用容量为2900mAh 的3.7V 电池。 请推荐一个可用作电池监测器和电池生产的合适 IC。 另请为该 IC 提供一些设计模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:  

    这适用于单节电池组设计吗? 您能否就电池组将使用多少节电池提供一些更明确的细节? 我们的大多数监控器将无法监控单节电池应用。 我们确实有过压保护保护器、但我们必须仔细研究该客户的任何过压和过压要求。 对于电池节数较多的应用、我们还有几种用于监控和电池保护的解决方案。  

    此致!  

    -Luis T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它可以是单节或双节电池、也可以根据需要并联或串联两节电池。  下面是一张粗略的设计图

    请澄清以下疑问
    1.如果电源适配器插入电源插孔、BMS IC (电池管理系统)将为电池充电、或者为负载或 Bot 供电。
    2.电源掉电后、电池会直接给负载供电还是通过 BMS IC 供电?
    3、电池出现电压波动的时候、BMS IC 会保护负载不受这种波动的影响吗?
    4、BMS IC 会指示蓄电池充电是否已完成?                                                                                     5、如果是双电芯系统、应该两个电芯都是一样的、或者是每个电芯都需要一个 BMS、这种配置比较好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:  

    1.如果电源适配器插入电源插孔、BMS IC (电池管理系统)会为电池充电、还是为负载或 Bot 供电?  解释一下我们是如何使用器件的。 对于保护器、我们直接连接到电池单元、以便在出现不安全状况时通过硬件连接进行快速反应。  保护器与电池一起存在于我们所谓的电池组中、其中 PACK+和 PACK-端子用于负载检测或充电器检测。 因此、根据这些信息、我们的保护器和监控器将位于下图中、如下所示(请注意、这适用于功率较高的系统、但原理相同):  

    监测计也可以在此处轻松实施、从而实现具有冗余二级保护的监控和计量功能的先进电池组。


    2.电源掉电后、电池会直接给负载供电还是通过 BMS IC 供电? 放电路径不会通过 IC 为负载供电。


    3、电池出现电压波动的时候、BMS IC 会保护负载不受这种波动的影响吗? 您能具体说明您在这里问什么吗? 在单节至两节电池应用中、我们确实有一些保护器件、能够在故障情况下通过断开电池来对电池过压、欠压或电流和温度保护(在某些情况下)等事件采取措施。


    4、BMS IC 会指示蓄电池充电是否已完成? 我们的保护器件是一种更简单的器件、不会提供充电状态来指示这种情况。 测量仪表 IC 可能更适合 SoC 和 SoH 等功能、某些功能还提供集成保护。

    5、如果是双电芯系统、应该两个电芯都是一样的、或者是每个电芯都需要一个 BMS、哪个配置好呢?  它应该能够使用单个保护 IC 为两节电池提供保护、具体取决于器件的能力、最佳配置应基于您的特定应用、因此我不会对此过多描述。

    希望这对您的搜索有所帮助、最好选择1或2芯保护器或监测计、具体取决于您希望电池组具有的成本和功能。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您刚才提到了电池组。 但我们需要一个连接到电池(电池可以移除)的电池管理电路。

    另请提供一些设计示例以及 IC 器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:  

    有多种功能或用作 BMS (电池管理系统)的 IC、有关 TI 产品系列的完整概述、请参阅:  
    https://www.ti.com/power-management/battery-management/overview.html

    具体取决于您的系统要求:电芯数、所需的保护、精度、电池化学特性等 有些可能需要协同工作才能完成 BMS。 我们有电池充电器、测量仪表、保护器、监控器、验证器、 等等  

    阅读以上信息后、电池管理单元(BMU)器件可能会是一个不错的起点、它具有集成式充电器、一些保护功能和可用于电量监测的 ADC、以及一些电源轨。 您可能需要查看此 https://www.ti.com/product/BQ25155 、以了解它是否满足您的需求。 某些应用可能需要额外的保护器、如果需要 SOH 精度、您可能还需要查看我们的监测计产品系列。 您可根据自己的要求在 TI.com 上进行筛选、而选择工具会给出符合您的选择的所有可能 IC 的列表。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

     BQ25155的说明 如下、

    请澄清以下疑问:

    在此、最大充电电流被称为0.5A、这意味着它将持续充电0.5A 或者只能充电至0.5A。 如果是这种情况、则电池的标准充电电流为2850mAh。  BQ25155是否能够用于我们的电池?

    2.我们的电池必须在4.2V 恒定电压下充电。 但此处电池充电电压为3.6V 至4.6V。   BQ25155是否能够用于我们的电池?

    3. BQ25155只能使用1节电池? 您是否可以推荐具有1节电池和2节电池的电池充电器作为可选件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    请针对 BQ25155相关问题创建新帖子、以便将该主题分配给正确的组织、并在您考虑的每个特定器件上获得专家的支持。 我对这一个很熟悉、因此在下面回答这些问题。  

    1. 充电电流可通过编程设定为高达0.5A。 是的、它适用于2850mAh 电池、请按照电池产品说明书中的建议来配置充电参数。 BQ25155上的大多数充电参数都可以进行编程、因此可兼容多节电池。  
    2. 充电调节也是可编程的、并且可在这个器件上被设定为4.2V。  
    3. 您可以使用 TI.com 上的器件选择筛选器来选择单元格数量: https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/overview.html

    此致、  

    Arelis G. Guerrero.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    感谢您的建议。

    我实际上很熟悉 TP4056充电模块。 那么、我的问题是、是否有任何与 TP4056功能类似的电池充电器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:  

    请在论坛上发布另一个问题、以跟进有关电池充电器或 BQ25155与 TP4056的问题。 他们可以帮助您找到最适合您的应用的解决方案。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero.