This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:EN/PB/SENSE 引脚用法

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228330/tps65219-en-pb-sense-pin-usage

器件型号:TPS65219

从产品描述可以看出、该引脚配置为 PB。  是否可以重新配置?

一般来说、VSYS 输入在断电序列所需的时间内是否"良好"?

"抗尖峰脉冲"时间是否固定、我读取10秒-当输入电源关闭时、似乎有电源正常状态的时间很长?

如果引脚配置为"EN"、"抗尖峰脉冲"时间可以是0秒、例如使用来自电源监控器的复位信号并尽可能减小 BULK C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 您希望使用 TPS65219 PMIC 为什么处理器/SoC 供电? 此 PMIC 可重新编程、以满足不同的电源要求。 我们还提供"通用"可订购产品、以允许客户定义定制 NVM 配置。 请找到以黄色突出显示的反馈、如果有任何问题、请告知我们。

    通常情况下,vsys 输入在断电序列所需时间内是否必须为"良好"?

    是的。 必须保持输入电压、PMIC 才能完成断电序列。 在从 PMIC 断开输入电源之前、必须由硬件(EN/PB/VSENSE)或软件(I2C_OFF_REQ)触发关闭请求。 否则、器件会执行立即关断(非定序)。  

    Unknown 说:
    "去毛刺脉冲"时间是固定的、我读了10秒-当输入电源关闭时、似乎很长一段时间才有电源正常?

    您能突出显示10秒抗尖峰脉冲的位置吗? EN/PB/VSENSE 具有两个上升抗尖峰脉冲选项。 当配置为 EN 或 VSENSE 时、短接选项为120us、当配置为 PB 时、短接选项为200ms。  当配置为 EN 或 VSENSE 时、长选项为50ms、当配置为 PB 时、长选项为600ms。 这些值在"EN_PB_VSENSE_DEGL"寄存器字段中是典型值并进行配置。  

    如果引脚配置为"EN","抗尖峰脉冲"时间是否可以为0秒,例如使用来自电源监视器的复位信号并最小化

    下降抗尖峰脉冲不可配置。  当配置为 EN 或 VSENSE 时、该值约为70us、当配置为 PB 时、该值约为8s。   

    谢谢。

    Brenda