This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:遥感问题

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28, TPS548A29, TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225216/tps548a29-remote-sense-issue

器件型号:TPS548A29
主题中讨论的其他器件: TPS548B28、TPS548A28

大家好、

我的客户希望提高输出纹波性能、因此他们在电感器和负载之间添加了一个磁珠。

焊接磁珠并使用遥感功能后、IC 将在上电后进入输出 OVP、并且进行了以下测试

1.使用本地感应->输出正常、没有问题

2.不要在电感和负载之间使用磁珠、只需要将其短接->输出正常、没问题

3.在磁珠和负载之间添加电容器->输出正常、没有问题

您能帮我检查一下这是否为异常情况吗? 非常感谢!

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、

    直流/直流转换器正在调节直流电压。

    反馈走线需要连接到电容器附近

    因此电压应该保持稳定、没有瞬变。   

    您需要在负载附近放置一个电容器、以最大程度地减少电压瞬变

    如果在负载侧没有电容器的磁珠、负载电压会产生大量噪声和瞬变。

    在使用磁珠且无电容器的情况下、随着负载电流增加、负载电压下降、导致直流/直流转换器响应。

    如果磁珠的负载侧有一个电容器、负载电压会保持不变、因为负载电流将由电容器提供。  

      

    大卫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈、上述所有测试条件下均存在输出电容器、因此 我仍有相关问题。

    我认为 LC 滤除输出波形、然后磁珠也滤除输出波形、我知道磁珠和负载之间的迹线寄生参数会导致噪声、但这个噪声可能足够大、以至于 TPS548A29无法正常工作?    

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有绘图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    "你是说是你的?"

    Lfilter 是磁珠、而负载旁边的 C 是添加到上面测试3中的电容器。

    LOUT 和 Cout 存在于上述3个测试中。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2022-FAE-Summit-call-for-papers-BSR_2D00_MV-second-stage.pptx

    我需要澄清这个问题。   您说客户添加了具有 OVP 的铁氧体磁珠、然后说3种情况没有问题。  

    如果添加铁氧体磁珠、环路响应会发生变化、稳定性可能需要关注。   随附的演示讨论了降低输出纹波和进行权衡的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉让您混淆。 感谢您的反馈。

    下面是客户进行测试的4个场景

    1.采用磁珠(下图 Lfilter)、负载侧没有电容(下图 C)、利用局部感测->工作成功

    2.无磁珠,负载侧无电容,使用遥感->工作成功

    3.有磁珠,负载侧有电容,使用遥感->工作成功

    4.采用磁珠、负载侧无电容器、采用遥感->输出 OVP、然后关断

    我认为您分享的幻灯片是讨论如何提高方案3的绩效、但客户的问题是他们想知道为什么方案4无法成功工作。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么客户 认为只添加铁氧体磁珠适用于此配置(请参阅下图)?

     较低频率下的铁氧体磁珠为电感。   

    电流不能瞬间改变电感器。   VL=L*di/dt   

    磁珠的负载侧需要一个电容器来为 负载提供能量并保持稳定电压。  

    由于负载上没有电容器、因此当负载电流增加时、Vload 节点电压会崩溃。   

    电压过冲在负载电流降低时发生。  

    该器件响应在 FB 和 VSNS-上检测到的电压。   

    如果感应到的电压崩溃、器件将作出响应以升高电压、  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉我误解了客户的问题。 我来澄清一下这个情况。

    客户已经在负载侧具有电容器、测试场景如下所示

    1.采用磁珠(下图 Lfilter)、负载侧电容(下图 C)、利用局部感测->工作成功

    2.无磁珠,负载侧有电容,使用遥感->工作成功

    3.通过磁珠、在负载侧使用电容器、采用遥感方法->输出 OVP、然后关断

    4.采用磁珠、电容并在负载侧加入高 ESR 电容、使用遥感->工作成功

    而客户还尝试在情况3中通过磁珠并联2个1 Ω 电阻器、但  输出仍为 OVP、然后关闭。

    关于这一点、我有两个问题、您能帮我吗

    1.我想看看您提供的 FAE 峰会幻灯片上的条件,您知道幻灯片测试结果用局部感应还是遥感吗?

    2.由于输出纹波太小(8mV)而导致控制环路出现问题是否可能?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于 TPS548B28而言、纹波可能太低。   有的器件将有不同的控制方案、并且试验了不同的反馈。  

    无论是本地传感还是遥感、我们都应该能够使 TPS548B28转换器正常工作。    

    TPS548B28具有出色的工作效果、并提供一些纹波以帮助实现稳定性。   我会推荐混合反馈网络

    将电阻反馈电路连接到远程位置以进行直流电压调节。  

    并容性连接到本地检测点、纹波更大、并避免来自第二个 L 的相位延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈、我想知道 CFF 是否为最大值

    我知道 Cff 是用于提高稳定性的、不同的设计有不同的合适 Cff 值、但我想知道 Cff 是否具有最大值、应该注意不要超过该值?

    谢谢!

    此致、

    罗伊   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548A28上的 Cff (>~1000pF)较大时、会因注入 FB 引脚的噪声而导致负载调节精度降低。

    建议将电阻器(RFF)与 Cff 串联、以消除噪声注入。   

    此外、

    如果需要 Cff 或添加 Cff 以确保稳定性、则 Cff 值应在一个"范围"内以有益于控制环路。

    使用 Cff 时,是在 fzero (Hz)=1/(2*3.14*RHS*CFF)处的循环中添加零。   

    您将添加一个极点极点(Hz)=1/(2*3.14*(RHS/Rls)*Cff)

    Cff 的 设置应能够提供靠近 FCO 的最大相位升压 (即环路交叉频率)。  

    在循环中、相位增加 将从 fzero 的1/10开始、并在+90度的10*fzero 停止。

    同样,极点将开始从  fpole 的1/10降低,并在-90度时停止在10*fzero

    因此、最大相位升压将出现在 Fmaxboost =(Fpole*Fzero)^0.5时。

    如果使用极大的 Cff、则它的频率会非常低、可能不起作用、也有助于回路。