请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54240 主题中讨论的其他器件: TPS54340B
请允许我确认以下有关与系统时钟同步的两点。
①Is 下面的示意图没有问题?
时钟源为3.3V CMOS 输出(逻辑 IC)、它不是高阻态
时钟源始终开启。
逻辑 IC 的电源电压与 TPS54240的 Vin (5V)相同。

②Datasheet 了 TPS54240的4kΩ μ F 和4kΩ μ F、但删除了 TPS4340B 的 μ F。
删除的背景是什么4kΩ?
此致、
佐知志