This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:与系统时钟同步的原理图

Guru**** 1142940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240, TPS54340B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228162/tps54240-schematic-for-synchronizing-to-system-clock

器件型号:TPS54240
主题中讨论的其他器件: TPS54340B

请允许我确认以下有关与系统时钟同步的两点。

①Is 下面的示意图没有问题?

时钟源为3.3V CMOS 输出(逻辑 IC)、它不是高阻态

时钟源始终开启。

逻辑 IC 的电源电压与 TPS54240的 Vin (5V)相同。  

②Datasheet 了 TPS54240的4kΩ μ F 和4kΩ μ F、但删除了 TPS4340B 的 μ F。

删除的背景是什么4kΩ?

        

此致、

佐知志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    1)这可能是更好的做法。 这样做的原因是、在测试期间、时钟的终端电阻为50欧姆。  

    2) 2) TPS54340B 具有更好的抗抖动性、因此不需要4kOhm 电阻器。 您可以添加它、以防万一。  

    此致、

    理查德