This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:Vout 启动

Guru**** 2502275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228055/tlv713-vout-startup

器件型号:TLV713

大家好、

我注意到、在数据表中 、图21和图22的时间刻度是不同的、其中图21为50ms/div、而图22为100us/div。

使用标记的时间刻度、图21的 Vout 上升时间应为150ms、图22应为0.5ms。 这似乎不正确、因为用于图22测试的 Cout 更大、Iout 更小。

您能否确认数据表是否与此相关?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为具有毫秒级的所有图表都是错误的。 它们应该都是微秒。 我会记下来修复它。  

    此致、

    Nick