This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2990:我可以并联多个器件以提高电流能力吗?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2990, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228379/lm2990-can-i-parallel-up-multiple-devices-to-increase-current-capability

器件型号:LM2990
主题中讨论的其他器件: TPS7A33

你好:)

是否可以并联其中两个器件以提高额定电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此回复底部的资源。 此处提供了很多信息、因此如果您有任何问题、请给我们回复。  Excel 计算器将为您提供很多帮助、其中没有 VBA、因此您应该可以毫无问题地下载它。  如果您愿意、我们也可以帮助您设计、只要您向我们提供一些其他要求信息(请参阅下面的)。

    LM2990

    您可以使用镇流电阻器并联任何 LDO、因此还可以并联多个 LM2990 LDO。 此器件的主要缺点是无法将多个 LM2990的基准连接在一起。  因此误差电压(即并联 LDO 系统中每个 LDO 输出电压之间的差值)可能很高。  假设每个 LDO 的温度相同、我们可以将误差近似为-5V 和-5.2V 输出选项的误差为+/- 100mV、-12V 选项的误差为+/- 240mV、-15V 选项的误差为+/- 300mV。  这将导致所需的镇流电阻值更大、可能并联的 LDO 数量超过2个、以满足其他要求(例如输出电压容差)。  即使如此、这当然是可行的、如果您愿意、我们可以帮助提供镇流电阻器值。  我需要回答以下要求:

    环境温度
    每个 LDO 的最高结温[可选]
    输入电压
    输出电压和输出电压容差
    系统噪声要求[可选]
    最大输出电流

    TPS7A33的性能

    大多数客户并行使用的更现代的解决方案是 TPS7A33、如果可能、我会推荐您使用此方法。  TPS7A33比 LM2990更新了近12年、且包含设计改进以及将基准连接在一起的功能。  TPS7A33您可能会拥有一个更小的解决方案。  TPS7A33已在简单计算器中(请参阅下面的链接)。  您可以自行填写计算器、也可以回答上述相同的问题、我可以快速为您提供结果。

    谢谢。

    斯蒂芬


    用于复杂并联 LDO 的简单计算器
    Parallel-LDO-CALC [新增]

    为使用镇流电阻器的并联 LDO 提供了新的全面设计资源。  

    可扩展、高电流、低噪声并行 LDO 参考设计 [新]
    使用镇流电阻器并联 LDO 的综合分析和通用等式[新增]
    使用镇流电阻器的并联 LDO 架构设计
    [新]