This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:TPS549B22

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228356/tps549b22-tps549b22

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件:TPS548B22

您好!

我是否可以使用 BP 引脚(5V)的电压为最大电流要求为60mA 的外部电路供电?

此致、
Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我不建议使用 BP 输出为外部电路供电、尤其是不建议使用预期负载电流为60mA 的电路供电。

    1) 1) BP 内部 LDO 的标称电流限值为100mA。  为内部驱动器和外部60mA 供电所需的电流可能会强制 LDO 进入电流限制状态。

    2) BP 为内部驱动器提供电流、并在开关转换期间出现瞬态、尤其是在低侧 FET 导通时开关的下降沿、同时 SW 至 BOOT 电容器通过内部二极管重新充电。

    3)虽然 TPS548B22可承受正常开关动作产生的 BP 上的噪声、但外部负载引起的 BP 上的噪声会对 TPS548B22的性能产生负面影响、后者使用 BP 电压偏置大多数内部模拟功能。

    4) 4) BP 引脚上增加的负载将会显著增加 TPS548B22的功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、

    此致。
    Grzegorz