This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV710:TLV7103318QDSERQ1绝对最大值查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228227/tlv710-tlv7103318qdserq1-absolute-max-query

器件型号:TLV710

大家好、

我们将 在其中一个设计中使用 TLV7103318QDSERQ1。 您能帮助我们澄清一下 EN 引脚的绝对最大值为 VIN + 0.3V。(VIN 0.3是一个拼写错误)。

此致、

Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gireesh:

    是的、EN 引脚的 TLV710器件绝对最大值为 VIN + 0.3V

    此致、

    John