This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:压降曲线与电流

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317L, TL317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227661/lm317l-dropout-curve-vs-current

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件: TL317、LM317

您好、

您能否提供  LM317L 压差曲线与电流的关系? 数据表仅告诉我它高达2.5V。

此外、您能否在 TSSOP8封装下提供 P2P 设备? 输入电压高于7V 且小于8V、输出为5V。 电流为80mA、优于100mA 以上。

我仅发现 TL317是 P2P to LM317L、因此丢弃率更好。

那么、 LM317的最大压降是多少。 只包含25°C 字符。

Br

应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    我查看了 LM317的不同数据表。  

    这是 LM317L-N 的压降 (100mA)

    这里是用于 LM317M (500mA 版本)

    这里是 LM317-N 器件

    虽然存在一些差异、但我们可以看到、一般而言、Vdo 随着温度升高而降低。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar

    您是否能够   首先提供 LM317L 压差曲线与电流的关系?

    Br

    应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    请参阅以下数据:  

    LM317系列是我们历史最悠久的器件之一、有关这方面的数据非常具有挑战性。  

    此数据是在室温下测得的。  

    此致!  

    Edgar Acosta