This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:共模范围

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228295/tps7h5001-sp-common-mode-range

器件型号:TPS7H5001-SP

大家好、 首先感谢您对 TPS7H5001的帮助。  我有几个关于误差放大器和 CS_ILIM 的问题。

可保证误差放大器参数的输入电压共模范围是多少?

2.误差放大器的范围是多少?   

3. CS_ILIM 的保护上限为1.05V。   迟滞裕度是多少?  

4.此器件是设为显性器件还是复位显性器件?  该方框图未显示设置/复位锁存器。

感谢您的帮助。

Jorge Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jorge、

    您使用此器件的目的是什么类型的应用?
    您的许多问题向我暗示您没有将该部件用于典型的应用。

    可保证误差放大器参数的输入电压共模范围是多少?

    在典型应用中、由于输出电压被分压并接近内部电压基准、误差放大器的共模范围非常小。
    因此、通常不需要列出参数的共模范围。
    您是否担心特定参数?

    2.误差放大器的范围是多少?
    输出范围为~0-3。
    使用的范围取决于 CS_ILIM 和 RSC 引脚上的电压。
    CS_ILIM 处的电压乘以2、然后添加~0.15V 偏移、然后与误差放大器的输出进行比较。
    误差放大器的输出由 RSC 引脚创建的斜坡降低。

    3. CS_ILIM 的保护上限为1.05V。   迟滞裕度是多少?
    不存在因引脚在典型应用中的工作方式而导致的迟滞。
    一旦达到电流限制、器件将终止输出脉冲

    4.此器件是设为显性器件还是复位显性器件?  该方框图未显示设置/复位锁存器。
    以下是有关了解电流模式控制工作原理的资源。
    图6对您会很有用
    https://www.ti.com/lit/an/snva555/snva555.pdf?ts=1684374195207&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。
    但以理