Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
尊敬的应用工程师:
感谢你的帮助。
我当前使用 IC (UCC28950)来操作电源、
当电源尝试输出大负载电流时、会发生开关频率波动的现象。
我认为开关频率由于开关噪声而出现波动、因此我希望您检查 PCB 布局。
此致、
山田晃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在布局方面、您是否遵循了数据表中提供的指南?
您可以使用该布局将其与您的布局进行比较、以查看是否有任何重大差异。
数据表中也提供了一些指南来帮助进行布局。
以下链接将提供采用 UCC28950的600W 评估模块用户指南。
本用户指南包含设计的测试数据、原理图和布局。 您可以使用此产品与您的设计进行比较、从而了解可能有哪些不同。
https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf
此外、以下链接还将为您提供应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28950进行设计。 在解决问题时、您可能会发现这也很有用。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
此致、
您好!
我认为这一点越深入、最好订购以下链接中提到的600W EVM。 您可以测试、评估电路行为并将其与当前设计进行比较、从而了解它们可能有哪些不同。 您或许还能够对其进行修改以满足您当前的需求。 这将有助于排除布局问题。
https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf
此致、