This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无论我们为电池组提供多高的电压、只要 BQ40Z80识别出 SOC 为0、上部计算机就会出现闪烁问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227419/bq40z80-no-matter-how-high-the-voltage-we-give-to-the-battery-pack-as-long-as-bq40z80-recognizes-soc-as-0-the-upper-computer-will-experience-a-flashing-problem

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、TI 专家

我们发现 BQ40Z80有问题,无论我们给电池组多高的电压,只要 BQ40Z80识别出 SOC 为0,上部计算机就会出现闪烁问题。同时输出电压22.2V,只要 SOC 为1, 一切都恢复正常。请问原因是什么?下图显示了一些视频、日志数据和 gg files.e2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20230517103223.mp4e2e.ti.com/.../IDU125GA_2D00_TP_2D00_2600_2D00_40Z80_2D00_0_2D00_04_2D00_1340_2D00_5bei_2D00_0.333mR_2D00_R00_2D00_2023_2D00_2_2D00_13.gg.csve2e.ti.com/.../IDU125GA_2D00_0_25002D00_BQ40Z80.log


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    您能解释一下自己的意思吗? 我看过你的视频,但它看起来没有任何问题,并且 SREC/FS 闪烁没有发生在视频中。

    您是否完成了监测计的学习周期,并使用 GPCCHEM 找到了匹配的注单 chem ID ?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2c8cc4fda1e03a0904dd7aa2855f6692.mp4

    您好。Wyatt Keller

    感谢您的答复

    如视频中所示、我们发现当 SOC 为0时、视频中会出现这种现象。 如前一个视频所示、当 SOC 为1时、没有问题。 我们的电池已通过正常学习、化学 ID 也是最新的。 那么、我想询问 BQ40Z80是否无法放电至0的 SOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    如果您的 FET 正在切换、看起来好像正在进行复位、那么我建议将 Max Simulation 迭代更改为20。 有时接近放电结束时间为6s、电量监测计需要过长的时间来运行仿真、并会导致看门狗复位。

    此致、

    Wyatt Keller