This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:灌电流时的变化、具有并行

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227953/uln2003a-variation-when-sinking-current-with-paralell-ch

器件型号:ULN2003A

大家好、  

我的客户想知道在进行并联电流灌入时流入每个通道的电流的变化。

例如、如果他们希望以2通道的方式输出200mA 的电流、我想通常它将为100mA+100mA。 但在实际情况下、我想可能会出现98mA+102mA 这样的情况。

这两个2Ch 之间的差异是多少?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、  

    我们未指定这2个通道之间的差异。

    但是、可以通过同时导通的输出数量和占空比百分比来确定可能的总输出电流。  

    此致、  

    伊丽莎白