This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:如何配置通用引脚、在 BQ769x2系列器件中用作热敏电阻?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952, BQ769142, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228277/faq-bq76952-how-to-configure-a-multipurpose-pin-to-work-as-a-thermistor-in-the-bq769x2-family-devices

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ769142、BQ76942 BQSTUDIO

如何配置一个通用引脚、在 BQ769x2 (BQ76952、BQ76942、BQ769142)系列器件中用作热敏电阻?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ769x2器件系列包含一个片上温度测量装置、还可以在多功能引脚(TS1、TS2、TS3、CFETOFF、DFETOFF、 ALERT、HDQ、DCHG 和 DDSG)。 有关更多详细信息、请参阅  《主机接口技术参考手册》 (TRM)第4.8节"热敏电阻温度测量"。

    硬件注意事项:

    如中所示 图2. ,当需要长线连接时,建议将一个电容器与热敏电阻并联。 选择电容值时必须小心谨慎。 如果选择的电容值过大、可能会影响稳定时间、从而导致测量不准确。 一个典型电容值为470pF。 要获得更详细说明、请见的第16.2节典型应用  《主机接口技术参考手册》 (TRM)。



    图1:典型的热敏电阻连接


    图2:带有电容器的热敏电阻

    通用引脚配置:    

    9个通用引脚(TS1、TS2、TS3、CFETOFF、DFETOFF、 ALERT、HDQ、DCHG 和 DDSG)可通过设置图3所示的 DFETOFF Pin Config 寄存器来配置。

    例如、图3显示了如何将 DFETOFF 引脚配置为热敏电阻;使用无保护的18k Temperature (它将纯报告温度测量值)。


      图3 DFETOFF 引脚配置



    图4:DFETOFF 引脚配置为不带保护功能的热敏电阻

    图5. 图6. 显示 DFETOFF 引脚前后的读数。 如 BQStudio 的寄存器中所示。 请注意未配置热敏电阻时 DFETOFF 如何显示-273.2°C。

    图5. 显示了将 DFETOFF 配置为热敏电阻之前的默认温度。



    图5: 配置前

     

    图6. 显示了 DFETOFF 作为热敏电阻的工作情况。




    图6: 在"Configurations"之后

    有关配置不同温度模型的更多详细信息、请参阅 如何使用热敏电阻系数计算器工具配置 BQ769x2的温度模型?


    BQ769x2常见问题解答主页链接