This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:关于 Vin=0V (NotConnetPowerSupply)、Vout=5V、LM66100用作二极管吗?

Guru**** 2530780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227475/lm66100-about-vin-0v-notconnetpowersupply-vout-5v-lm66100-is-funcioned-as-diode

器件型号:LM66100

尊敬的团队:

如果 LM66100未连接、则电源至 VIN (VIN 为开路)、  

在将5V 电压连接到 VOUT 时、电流消耗不会通过体二极管流入 VOUT?

(如果 VIN = 0V、LM66100是否通过二极管补偿?)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了防止反向电流、会将 CE'引脚与输入电压进行比较。
    当 CE'>Vin 80mV (最大值)时、该器件被禁用
    当 CE'<Vin 250mV 时、MOSFET 导通。

    如果 CE'> VIN 达80mV (最大值)、则 FET 被禁用、体二极管将防止电流反向流动。  

    此致、  

    伊丽莎白