This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890原理图和布局审查申请

Guru**** 2505445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226001/bq25890-request-for-bq25890-schematic-and-layout-review

器件型号:BQ25890

您好!

我的客户请求对其 BQ25890设计进行原理图和布局审核。  

希望业务部门能够帮助我们阅读并提供反馈。  e2e.ti.com/.../elias_2D00_20230324.PcbDoce2e.ti.com/.../elias_5F00_schematics_5F00_DVT.PDF

谢谢。

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:  

    我们已开始审查。 请在本周结束之前收到反馈。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darett,  

    谢谢 Dfor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darett,  

    感谢您的反馈。  

    我还可以问 R45的正确连接、是应该连接到 GND 或 VCC、还是可以连接任何一个。

    谢谢!

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:  

    请查看我的评论反馈。  

    - DSEL 引脚将通过一个10千欧电阻连接到一个上拉电源轨。 R45连接正确。 如果客户不需要 DSEL 引脚的功能、可将其保持悬空。   

    -TI 不建议将 OTG 引脚悬空。 如果未使用 OTG 升压模式、请将其短接至地。  

    电池应连接到 BAT 引脚而不是 SYS 输出引脚。 原理图和布局显示电池(J4连接器)已正确连接到 BAT、但也在 SYS 引脚输出端连接了一个标有"VBAT"的网。 请帮助验证客户是否正在将电池连接到 SYS。 如果是、则需要修改此参数。  

    与 BQ25890的所有其他连接看起来正常。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:  

    感谢您的反馈。  

    遗憾的是、客户已经对其电路板进行布局布线、OTG 引脚悬空。

    我可以知道潜在风险吗?

    谢谢。

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:  

    相关风险是、OTG 引脚悬空时、其状态(高频和低电平)无法保证。 如果他们从未计划使用 OTG 升压功能、那么应该不会出现问题、因为 OTG_CONFIG (REG03位5)默认将设置为0b 以禁用 OTG 模式。  

    此致、

    Garrett