This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:OOB 和 OVP 行为

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226931/tps54j061-oob-and-ovp-behavior

器件型号:TPS54J061

您好!

TPS54J061具有 OOB 和 OVP 功能、只是阈值不同。

有过 OVP 时、是否可以知道 OOB 的用途?

OOB 是否需要响应时间?  

如果 OOB 始终处于运行状态、似乎永远不会发生 OVP。 你有什么评论?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.3节。 10和7.3.11在数据表 链接中 更详细地讨论 OVP 和 OOB。  

    下面是一个简短的总结

    在 OVP 期间、高侧 FET 锁闭、低侧导通、直到出现负电流限值。    

    在 OOB 期间、高侧导通/关断会继续在 FCCM 中运行 、而低侧导通并保持导通状态、直到电感器电流低于零电流阈值为止。  

    肯定会发生 OVP、较大的 Lo 和较小的 Co 以及较大的空载瞬变可能会导致 OVP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    祝你度过美好的一天!