This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:tusb1046evm

Guru**** 2509705 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TPS65982, TPS65987D, TUSB1046EVM, TPS65988, TUSB1064, TPD4E05U06, TPD8S009, TPD4S010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198208/tusb1046evm-tusb1046evm

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1146TPS65982TPS65987DTPS65988、TUSB1064TPD4E05U06TPD8S009TPD4S010

您好~

我要附上我创建的电路和项目文件。

我的用途是通过 USB C 型端口提供监控输出。

显示器电源单独提供。

 

有没有任何产品可以作为 EVM 开发套件满足上述功能?

如果是、请告诉我、我将购买一个样片并进行检查。

 

此外、请检查电路和设置是否有任何问题。

 

https://drive.google.com/file/d/1v5AN6RBwii0EOeAZhEprBKhaXEO8sQgH/view?usp=share_link

 

https://drive.google.com/file/d/1GfYMoIEmNRhCyHvFa0DKq8bJ2PX6gVA9/view?usp=share_link

 

我使用的论坛是笨拙. 收发电子邮件会更容易。 有什么好办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们研发的设计吗?  

    请将 C81和 C82替换为0欧姆电阻器、并使 R50和 R51保持空载。 为了进一步调试该问题、我真的认为我们需要使用 CC 协议分析器来确定该问题的根本原因。

    TUSB1046或 TUSB1146 EVM 适合评估此设计。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所说、我应用了、但显示器输出仍然无法正常工作。 首先购买 EVM 板并检查监控器输出是否有帮助?

    此参考电路为 TUSB546 EVM (INT017A)。
    但是、观察基准电路时、TUSB1046 EVM (hsdc008)看起来略有不同。 TPS65982未包含在电路中。
    我应该购买哪种产品??

    同样、我的用途是通过 USB C 端口提供 USB C 监视器输出。

    请检查并回复

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65982仅支持不再通过 USB-IF 认证的 PD 2.0。 TPS65987D 是一款 PD 3.0控制器、应该用于新设计。

    对于您的设计应用、请通过此链接 https://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM 订购 TUSB1046EVM。

    HSDC008没有 PD 控制器、需要用户手动配置 Type-C

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采用 TPS65987D 的新设计应小心谨慎。 我已经完成了两次设计。 但是、通过 USB C 端口的监视器输出仍然不成功。

    是否可以使用 TUSB1046EVM 板输出监视器?
    或者 TPS65988 EVM 电路板是更合适吗?

    请推荐符合我用途的 EVM 板。
    我将购买 EVM 板、检查监视器输出是否正常、然后继续进行新设计。

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    查看 TPS65988 EVM 电路板用户指南、发现其似乎能够通过 USB Type-C 支持 DP 但 TPS65988 EVM 板由我们的 PD 组设计、该特定的 EVM 支持将来自 PD 组。 我只能为 TUSB1046EVM 板提供支持。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    我会问您几个问题、如下所示。

    1) 1)您意味着您可以使用 TUSB1046 EVM 板来实现监控输出??
    2) 2) PD 控制器是否应用于 TUSB1046 EVM?
    3)是否有应用 TUSB1046和 TPS65987D 的基准电路?

    我现在有点困惑。
    我想获得准确的指南。 首先要购买 TUSB1046 EVM 板并检查监控器输出吗?

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    1) 1)您意味着您可以使用 TUSB1046 EVM 板来实现监控输出??

    TUSB1046EVM 支持 Type-C 上的 DP 理论上、它可以与 Type-C 监控器一起使用

    2) 2) PD 控制器是否应用于 TUSB1046 EVM?

    可以

    3)是否有应用 TUSB1046和 TPS65987D 的基准电路?

    请参阅随附的原理图、并通过此链接  https://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM 订购 EVM。

    e2e.ti.com/.../INT053G_5F00_Schematic.pdf

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    TUSB1046EVM 板终于面市。
    我正在尝试通过 USB C 型端口操作显示器。
    有 DIP 开关和跳线设置、我是否需要更改设置以符合我的用途?

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    有关跳线说明、请参阅 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/sllu255/sllu255.pdf。您无需更改开关设置、但可能需要更改跳线设置以正确调节 EQ。 但就目前而言、我会让它们保持原样。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我检查了显示器输出、未做任何更改。

    现在、我要仔细观察一下我设计的电路和 EVM 电路。

    我会整理更改并发送给您。
    在此之前、TUSB1046的 SSTXP、SSTXN、SSRXP 和 SSRXN 线路应该交叉连接??
    例如、我将 USB 3.0信号 SSTXP 连接到线路8 (SSTXP)。 连接 SSRXP 是否正确?

    请检查并回复

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1046 SSTX 定义为输入、SSRX 定义为输出。 对于 SSTX、需要将其连接到输出端或发送器。 对于 SSRX、需要将其连接到输入或接收器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不想这么说、但如果您看看下面的电路、

    SSTXP (8)连接到 SSRXP。

    但在我的电路中、SSTXP (8)连接到 SSTXP。  

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    SSTX 和 SSRX 连接到 USB 插座。 根据 USB 规范、USB 插座的 SSRX 定义为输入、与 TUSB1046 I/O 定义的 SSTX 相同。 USB 插座的 SSTX 定义为输出、与 TUSB1046 SSRX I/O 定义相同。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试进行新设计。
    如您所说、我将使用 TPS65986。
    我想介绍可行的 EVM 板的设计。
    顺便说一下、TUSB 1046和 TUSB1064之间有何区别?

    EVM 板的参考电路图是 TUSB1064、但您发送的 TPS65986参考电路是 TUSB1046。
    我应该使用哪一个?

    我会在电路设计完成时将其发送给您。

    如果大家能回顾一下这个电路、对我会很有帮助。

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    TUSB1046用于源端、TUSB1064用于接收端。 由于您正在进行连接到 Type-C 监视器的设计、因此可以使用 TUSB1046。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    首先、我修改了电路。
    随附了电路图和相关问题、请查看。

    https://drive.google.com/file/d/146E_6nJ0AFVt-JP-bZqEArOei0ng1Ps8/view?usp=sharing

    https://drive.google.com/file/d/1xAY3t6nLsOG5DD5KBT74Y3O5PPwOfyHD/view?usp=sharing

    https://drive.google.com/file/d/1UAFfH7WkvRsuOnUgfc2O9VGNdM7Z_pdm/view?usp=sharing

    https://docs.google.com/presentation/d/1pqwJ8P8wkBPv06jEK58_pBYbeuXOJkC2/edit?usp=sharing&ouid=116508180556595806893&rtpof=true&sd=true

    如果您有其他阻抗匹配信息、请告诉我。

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    请参阅私人消息以查看我的 TUSB1046评论、我让 PD 控制器查看 PD 控制器实现。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungjin:

    您能在此处提供一些有关最终应用的背景信息吗? 您的设计中目前使用的是哪款 PD 控制器?

    此外、我无法访问所提供原理图的链接、如果您愿意、可以将它们发布在此处还是私下分享? 提前感谢您。  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    感谢您的快速回复。

    我会向您发送一份关于您所查看器件的问题摘要。
    请查阅。

    https://docs.google.com/presentation/d/14VRXPcxwGhuBzk6R5x13oWi-LejZse4s/edit?usp=sharing&ouid=102879956800588430287&rtpof=true&sd=true

    在 USB3.0引脚图方面、有什么以不同方式使用它的原因吗?
    (INT017A 和 HDSDC025A 之间)
    我应该如何连接?

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aya

    您好,Aya~ć

    我计划使用 TUSB1046和 TPS65982制作一个通过 USB C 型端口输出显示器的卡。
    显示器的电源单独提供、显示器可通过 USB C 型端口输出。
    我参考了 TUSB1046 EVM 板、由于我使用 EVM 板检查了监视器输出、因此我参考了 EVM 参考电路(如果可能)。

    我将再次向您发送相关电路的链接。

    https://drive.google.com/file/d/1PFVL3Wmn-J6eu-p45itCGg4t2tFdmrv6/view?usp=sharing

    https://drive.google.com/file/d/1_bDKtQgumTDo23G44fJcB0WYGK3XVHEg/view?usp=sharing

    https://drive.google.com/file/d/1BhAc_UGAH1vbFuVS82nMYqoMzpZUv7a9/view?usp=sharing

    https://drive.google.com/file/d/1BhAc_UGAH1vbFuVS82nMYqoMzpZUv7a9/view?usp=sharing

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungjin:  

    感谢您的链接。 您能否完成 TPS65982的原理图检查清单? 然后、我将进行审查并提供评论回复给您。  

    此致、  

    Aya  

    e2e.ti.com/.../TPS65982_5F00_3_5F00_Sch_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    • 显示端口 ESD

       安装在板内、一旦连接、它就保持连接状态。

          此外、它也未应用于 EVM 板上。 是否有必要应用它?  

    是的、以防止第一次插入时发生任何 ESD 放电。  

    1. USB A 型主机连接器

       此连接器提供 USB3.0信号。

          使用电缆连接主板上的 USB 3.0线、为 TUSB1046提供 SSRX/SSTX。

    主板是否有 USB Type A 或 Type B 连接器? 如果主板有 A 型连接器、则需要 B 型连接器

       与编号1类似、一旦连接、它将保持连接状态而不将其移除。

          我是否需要 ESD 器件?

    是的、以防止第一次插入时发生任何 ESD 放电。

      说到 EVM 电路、如前所述、SSTX 连接到 TUSB1046的 SSRX。

          不过、典型的 USB 3.0引脚图是引脚5和引脚6的 SSRXN 和 SSRXP。

          在我的线路名称中、连接器的 SSRXN (5号)与 TUSB1046的 SSRXN (4号)相连、

          但它与实际 EVM 板上的连接相同。

    在使用 Type-A 连接器时、EVM 会使用 Type-B 连接器。 SSTX 和 SSRX 引脚排列在这两种连接器类型之间翻转

    下面是 Type-B 连接器引脚排列

    下面是 Type-A 连接器引脚排列

    1. SSRX 为0.33uF、SSTX 为0.1uF 或0.22uF

      

      目前、EVM 的 USB A 连接器和板的 USB A 连接器的引脚是不同的、  

          那么、我将根据 TUSB1046进行查询。

     

          我可以根据 TUSB1046引脚应用以下内容吗?

          SSTXP (8): 可选0.33uF

          -SSTXN(7):可选0.33uF

          -SSRXP (5):需要0.1或0.22uF

          -SSRXN (4):需要0.1或0.22uF

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    感谢您的回答。

    我使用主板的 T 型 A、并要对我要制造的板应用 A 型、而不是 B 型。
    我可以按以下方式连接线路吗?

    第一季度)
    连接器 TUSB1046
    SSRXN (5) - SSTXN (7)
    SSRXP (6) - SSTXP (8)
    SSTXN (8) - SSRXN (4)
    SSTXP (9) - SSRXP (5)

    问题2)

    ESD 元件作为 USB 线路和 DP 线路的同一乘积应用。 (TPD4E05U06)

    有任何问题吗? (对于 TPD8S009、交付是一个问题)

    此外、AUX_P 和 AUX_N 不适用、我是否应该在这里也包含它们??? 会怎么样?

    Q3)此处是指向修改后的原理图的链接。

    https://drive.google.com/file/d/1IFx9el4r1TLzW5zhfyU7ABVol2lNCVf1/view?usp=sharing

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aya

    感谢您的快速响应。

    我不知道您给我发的清单上写了什么。
    您是否要求我写下引脚编号?

    我使用 TUSB1046 EVM 板的 C 型端口检查了监视器输出、并将其设计为与 EVM 板尽可能相同。
    请检查下面的设置


    - BUSPOWER_N (F10):100K PD (下拉)
    - MRESET(E11): 1M PD
    - RESET_N(F11): float
    - DEBUG_CTL1 (E4):100K PD
    - DEBUG_CTL2 (D5):100K PD
    - L11: nc.

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungjin:  

    对于原理图审阅检查清单、您需要在"Done"列中填写与设计中该引脚的连接(电容器、电阻器的值等)。 我希望这是合理的。 然后、我将介绍硬件连接并提供注释。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不知道如何准确地编写您发送的检查清单、但我是通过参考电路来编写的。

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dhWYIqPteTPzxk_uoX7Ww-jmx7B5oM--/edit?usp=sharing&ouid=102879956800588430287&rtpof=true&sd=true

    请查看并检查 NC (未施加)器件是否应使用1M Ω 电阻器。

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungjin:  

    感谢您填写。 我在这里提供了我的评论。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya  

    e2e.ti.com/.../8371.TPS65982_5F00_3_5F00_Sch_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    某些电路已修改、请重新查看。
    此外、请检查以下两项。
    1) HRESE (D6):100K PD
    2) L11:常闭

    https://drive.google.com/file/d/18s9TJhHpNtxGhJSZLqS0Hjsup1rigRD3/view?usp=sharing

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在5天前提出的问题仍未得到答复、所以我再次提出了这个问题。

    https://drive.google.com/file/d/1G_PjIMySTZXGdQW7TgyShITwFkeGzbTl/view?usp=sharing

    我想选择并使用2个位置、即 USB A 连接器和 USB 主机控制器。
    默认为"USB A Connector"(USB A 连接器)。

    EVM 为 B 型、但我想将其应用为 A 型

    如果是类型、我的连接是否正确?

    看来我们已经接近尾声了 请多给我一点支持。
    谢谢你
    祝你一切顺利
    金贞珍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungjin:  

    您能否为我提供元件值(电容器和电阻器)的某种列表? 我无法判断是否从之前的设计对电容器值进行了任何更改。 您还可以在检查清单上创建一个新列、用于指示所做的更改。 那将会很有帮助。  

    此致、  

    Aya Khedr.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    如果主板已经有 A 型连接器、则必须在板上使用 B 型连接器。 Type-A 转 Type-A 电缆违反了 USB 规范。  

    如果您使用的是 Type-A 连接器、则连接正确。  

    您可以使用 TPD4S010实现 AUX ESD 保护。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫

    更改为 USB 3.0 B 型连接器。
    这样、它的连接方式与 EVM 相同。 对吧?

    AUX ESD 保护 IC 应用了您告诉我的情况。
    对于 DP0~4和 SSTX/SSRX 线路、应用 TPD4E05U06。  可以吗?

    https://drive.google.com/file/d/1nJ02opZ4HWZYPGFntGH5Cm503_wXXpBV/view?usp=share_link

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将再次向您发送修订后的检查清单。
    该电路尽可能以 EVM 板为基准。 请回顾整个电路以及每个引脚的电阻器/电容器值。

    Q1) LDO_1V8D (A2):它似乎是电源线。 通过电容器连接到 GND 是否正确?
    Q2) HRESE (D6):100K PD
    Q3) L11:NC

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1phlMej2ZA0de7EuufU0wJq4kn48TdgB_/edit?usp=share_link&ouid=102879956800588430287&rtpof=true&sd=true

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jungjin

    更改为 USB 3.0 B 型连接器。
    这样、它的连接方式与 EVM 相同。 对吧?

    是、  

    AUX ESD 保护 IC 应用了您告诉我的情况。
    对于 DP0~4和 SSTX/SSRX 线路、应用 TPD4E05U06。  可以吗?

    您是否有目标 ESD 规格? 目前、我们可以继续使用  TPD4E05U06、但可能需要根据您的 ESD 测试和要求进行更改。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我联系过你一段时间,但没有回应,所以我再次联系你。(4/13)

    请检查并回复

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungjin:  

    感谢您的耐心。  

    以下是带注释的检查清单。 原理图看起来很好!

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    Unknown 说:
    Q1) LDO_1V8D (A2):好像是电力线。 通过电容器连接到 GND 是否正确?
    [/报价]

    是的、请参阅数据表下方的图像。  

    Unknown 说:
    Q2) HRESE (D6 ):100K PD

    2-  

    Unknown 说:
    q3) l11:nc

    3-  

    此致、  

    Aya

     e2e.ti.com/.../TPS65982_5F00_4_5F00_Sch_5F00_Checklist.xlsx

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在您已经查看了电路、我要继续进行 PCB 生产。
    我希望它能顺利运作。
    产品生产完成后、我们将在检查操作后更新内容。

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    似乎已经完成了对 PD 器件的电路审查、因此我们将继续进行 PCB 生产。
    我希望它能正常工作…
    在检查操作后、如果有任何更新、我们将共享它。

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungjin:  

    祝您好运! 由于我们已经完成了原理图审阅、我将关闭此主题。  如果您有其他问题、请随时打开新问题。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好久不见
    我制作了一个新的电路板并检查了它... 但监控器输出仍然不工作。

    对于 EVM 板、如果您将 USB C 型端口连接到监控器、则可以检查 VBUS 上的5V、

    但是我制作的电路板即使您将 VBUS 连接到显示器、也无法检查它的电源。 (0V)

    LDO_3V3、LDO_1V8和 VOUT_3V3等所有电源器件似乎都具有正常输出。
    如果没有像我这样的输出、我应该在哪里找到问题的原因?

    我遇到了一个非常令人沮丧的情况...

    请检查并回复

    谢谢你

    祝你一切顺利

    金贞珍