This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630针对 FLT、PGOOD、SHDN 和 OUT 引脚的时序图

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226049/tps2663-tps26630-timing-diagram-for-flt-pgood-shdn-and-out-pins

器件型号:TPS2663

团队、您好!

最大值请您针对以下条件提供上述引脚的时序图:

1.启动过程中

2.在过载的情况下

3.在过压情况下

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    请使用 PSpice 模型来了解各种参数之间的时序  

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我曾尝试使用 PSpice for TI、但该模型存在问题、因为它最多只允许3个标记。 我不明白这一点、因为此电路中只有 TI IC。 您能确认一下吗?  

    其他用户似乎看到了相同的问题:

    TPS2663:使用 PSPICE for TI 的 PSpice 仿真-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    PSpice for TI 仅允许3个标记。 你是否有完整版本的 Cadence PSpice ?  

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    如果您受到3个标记的限制、请使用一个标记作为示例 VIN 或 UVLO 的参考、然后监控其他网络

    VIN 或 UVLO、OUT、 PGOOD  

     VIN 或 UVLO、 FLT、 SHDN

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    据我所知、3个标记的限制仅适用于您向设计中添加非 TI 器件、例如二极管、双极晶体管等。如果原理图仅包含 TI 器件、此处的情况是如此、则不需要任何标记即可看到每个节点、对吗?

    您是否可以使用 FLT_N 和 PGOOD 来测量时序图、这两个图均悬空(=通过上拉电阻器与电源无连接)、同时测量输出电压和 SHDN_N? 这是客户的要求。

    谢谢、此致、Hans  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh、我有 PSpice for TI。

    此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    据我所知、3个标记的限制仅适用于您向设计中添加非 TI 器件、例如二极管、双极晶体管等。如果原理图仅包含 TI 器件、此处的情况是如此、则不需要任何标记即可看到每个节点、对吗?

    您是否可以使用 FLT_N 和 PGOOD 来测量时序图、这两个图均悬空(=通过上拉电阻器与电源无连接)、同时测量输出电压和 SHDN_N? 这是客户的要求。

    谢谢、此致、Hans

    [/报价]

    您好、Hans、

    当然可以。 我可以在 PSpice 上运行仿真并与您分享、但可能需要一些东西。 我可以提供下星期一(3月22日)

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已经进行了 PSpice 仿真、但我要求您使用硬件测量来验证仿真结果。

    非常感谢、此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    数据表中提供了所有数据 7.6时序要求 测试波形 。 请向客户订购 EVM 进行评估、这将有助于了解有关器件的更多信息。

    此致、

    Rakesh