This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92610-Q1:连带失效总线上拉计算

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633, TPS92610-Q1, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226099/tps92610-q1-one-fails-all-fail-bus-pull-up-calculation

器件型号:TPS92610-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92633-Q1、TPS92633

团队、

是否有关于捕获连接在一起的"n"个 TPS92610-Q1故障引脚上拉电阻以创建"连带失效"总线所需计算的详细信息?

我想您必须以某种方式使用数据表中的规格、但确切地使用哪种规格?

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    在该应用中、"连带失效"总线中将有多少个器件?

    您可以参考数据表详细说明-  7.3.6具有连带失效功能的故障总线输出  和、请参阅 TPS92633-Q1的类似结构。

    在"连带失效"特性中、"n"器件的外部上拉电流不能超过最大内部下拉电流。

    TPS92610-Q1是一款单通道线性器件、最大输出电流为450mA。

    如果您需要多器件、您可以考虑我们的新多通道线性器件- TPS9262x/TPS92633系列。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能否分享一个计算示例,在"一败俱败"配置中使用2x 610? 齐纳特性也起着同样的作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、  

    该齐纳二极管主要用于 MCU I/O 保护(限制 I/O 电压)和故障引脚保护(数据表中的最大值为22V)。

    如果您不需要这些连接、则可以移除该齐纳二极管和上拉结构、其他器件是类似的;

    如果您需要这些连接、请注意选择 Vsupply 和上拉电阻。

    Vsupply 可以通过上拉电阻器提供外部强上拉电流、并且器件具有弱内部上拉电流和强下拉电流。

    如以下示例所示:  

    目标为"I (外部上拉)+ 2*I (内部上拉)< I (最大内部下拉)"

    您可以在如下所示的数据表中找到相关参数。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还不清楚:如何评估 I(外部上拉): 您有 VCC ,但没有故障电压? 请为使用2个 TPS92610实现连带失效提供外部电阻器上拉

    类似的东西:

    R min (或 max)外部上拉=公式

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    抱歉输入错误的拼写错误:i (外部上拉电阻器)--> i (外部下拉电阻器)

    当 FAULT 引脚上没有外部连接时、内部 VCC 提供故障输出电压。

    1.设定一个例子:

    V (SUPPLY)= 12V、Rpull-up = 50k Ω

    发生故障时、故障应小于0.4V、约为0。

    I (外部下拉)= Vsupply/Rpull-up = 240uA。

    I (内部下拉)= I (外部下拉)+ 1或0* I (FAULT_PULLUP)、约等于 I (外部下拉)

    如果(内部下拉)小于最大 I (FAULT_PULLDOWN)=500uA~1000uA、则可以接受。

    以上是简化的计算过程。

    2.如果没有外部连接,对于这些设备,故障总线上有 n*内部上拉电流。

    为什么要保持该上拉电阻器结构?  

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailee,

    我们能打电话吗:我仍然不明白。

    >>  I(外部下拉):这个电流是什么? 没有下拉电阻器、只有一个齐纳二极管。

    >>为什么要保持这种上拉电阻结构? :我不在乎什么结构 ,请帮我为2个 TPS92610设计正确的电路,以一败俱败的方式计算设计合理性。 我提到了外部上拉电阻器、因为这是92610 EVM 和92633数据表(?)上的电阻器

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、  

    >>它是流经器件内部的路径。

    >> TPS92610-Q1的上拉结构适用于外部上拉、 TPS92633-Q1数据表中齐纳的上拉结构适用于 MCU 连接。

    如果您的 2x TPS92610应用没有外部连接要求、从我来说、您可以直接将故障引脚连接在一起、无需上拉结构。

    Br、

    海利。